我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630休眠唤醒流程是怎样的,设置参数需要注意哪些?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0休眠唤醒流程是怎样的,设置参数需要注意哪些?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

本文叙述休眠唤醒功能,以休眠检测模式设置成速度为例。请看休眠唤醒流程示意图:

流程A:变频器输出频率低于休眠速度SLPL,变频器开始休眠检查,输出频率在休眠延时SLPD

时间内上升到SLPL以上,此时变频器不会进入休眠。

流程B:变频器输出频率低于休眠速度SLPL的时间超过延时时间SLPD,变频器进入休眠。

流程C:变频器进入休眠提升状态。变频器此时给定频率为提升速度SLBS,频率给定持续时间为提升时间SLBT。在时间SLBT内变频器输出会逐渐增加。

流程D:经过提升时间SLBT后,频率给定为0.输出频率逐渐下降为0HZ,然后进入休眠。

流程E:达到唤醒条件,PID被激活。

设置参数注意事项:

(1)休眠控制类型有开关,流量,压力,速度,功率,多种。

其中开关意思设置一个数字量输入为休眠控制信号,需要接入开关量信号来控制。

流量和压力需要额外的接入传感器模拟量信号,并且需要设置接入模拟量的相关参数。

速度和功率,只需要设置参数就可以让变频器自己进行休眠唤醒,但是功率值看起来非常不直观,因此休眠控制选择为速度,即直观又简单。

多种意思包括开关,流量,压力,速度,功率所有的休眠条件都存在,这种使用概率非常小。

总之,推荐的休眠控制类型为速度。

(2)唤醒模式有反馈,故障,压力。

常用的为反馈或者故障。

反馈意思是PID反馈达到唤醒设置值WUPF,变频器被唤醒。

故障意思是‘PID给定—PID反馈‘的值达到唤醒误差值WUPE,变频器被唤醒。

压力意思是,需要有一个压力模拟量型号接入模拟量输入通道,并需要设定最大值最小值,根据最小值或者最大值进行唤醒。(压力用的很少)。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。