我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器风扇模式和TV61、ATV71变频器一样吗,风扇模式是否可以设置?

问题描述:
ATV630、ATV930变频器风扇模式和TV61、ATV71变频器一样吗,风扇模式是否可以设置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器风扇模式和TV61、ATV71变频器不一样,有些规格的变频器风扇模式是可以设置的。ATV630、ATV930变频器的风扇模式是否可以设置和变频器电压规格、功率规格影响,详见下表

ATV600系列:

ATV600系列 风扇模式是否可以设置
ATV630U07M3 到 ATV630D45M3 标准、总是、经济 可设置
ATV630D45M3 到 ATV630D75M3 强制为标准
ATV630U07N4 到 ATV630D90N4 标准、总是、经济 可设置
ATV630C11N4 到 ATV630C31N4 强制为标准
ATV650U07N4* 到 ATV650D90N4* 标准、总是、经济 可设置
ATV630U22S6X 到 ATV630D75S6 标准、总是、经济 可设置
ATV630U22Y6 到 ATV630D75Y6 标准、总是、经济 可设置
ATV660、ATV6A0、ATV680、ATV6B0 强制为标准

ATV900系列:

ATV900系列 风扇模式
ATV930U07M3 到 ATV930D45M3* 标准、总是、从不、经济 可设置
ATV930D45M3C 到 ATV930D75M3C 强制为标准
ATV930U07N4 到 ATV930D90N4* 标准、总是、从不、经济 可设置
ATV930C11N4* 到 ATV930C31N4C 强制为标准
ATV950U07N4* 到 ATV950D90N4* 标准、总是、从不、经济 可设置
ATV930U22S6X 到 ATV930D75S6 标准、总是、从不、经济 可设置
ATV930U22Y6 到 ATV930D75Y6 强制为标准
ATV960、ATV9A0、ATV980、ATV9B0 强制为标准

ATV900系列的变频器如果风扇模式可以设置为“从不”,那么:

变频器固件版本<V1.6,风扇模式设置为从不,则禁用变频器风扇;

变频器固件版本 ≥ V1.6,风扇模式设置为从不,则此选项不起作用,电机运行时,风扇会启动。