我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器DeviceNet通讯,配置了扫描器NMA*和NCA*,为何无法读写变频器相应的寄存器?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器DeviceNet通讯,配置了扫描器NMA*和NCA*,为何无法读写变频器相应的寄存器?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器添加了DeviceNet通讯卡VW3A3609后,DeviceNet通讯扫描输入输出配置不是在NMA*及NCA*中,而是在OMA*及OCA*中进行,并且只能在SoMove软件中配置,不能在变频器图形操作面板上配置。最多可以配置4个扫描输入及4个扫描输出。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。