我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器如何通过R继电器反馈STOA、STOB的状态?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过其继电器输出来反馈STOA、STOB的状态?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

可以将一个继电器分配为“电源切断状态”,具体步骤是:找到路径[完整设置]——[输入/输出]——[继电器]——[R* 配置],将R*分配定义为“电源切断状态”。R*为你想定义的继电器名称。设置完成后,当STOA、STOB和24V断开时继电器动作。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。