我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630变频器添加VW3A3720通讯卡对变频器固件版本有何要求?添加后自带的Modbus Tcp通讯口会被禁用吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器添加VW3A3720通讯卡对变频器固件版本有何要求?添加后自带的Modbus Tcp通讯口会被禁用吗?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630变频器固件版本为V1.5及以上才可以添加VW3A3720通讯卡,添加后自带的Modbus Tcp通讯口不会被禁用。将VW3A3720卡添加到ATV600系列变频器后,将为变频器提供支持Modbus TCP或Ethernet IP协议的菊花链端口。变频器上原有的通信端口不会被禁用,它是一个独立的通信端口,且该端口仅仅支持Modbus TCP,不支持任何形式的Ethernet IP。标配的Modbus TCP端口和扩展通讯卡的编程参数是独立的。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。