我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器参数《可见性》设置为“激活”或“全部”有什么区别?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器参数《可见性》设置为“激活”或“全部”有什么区别?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

在《8.我的偏好》----《8.3 参数访问》里有个参数《可见性》”,可被设置为“激活”/“全部”,区别如下:

激活:出厂设置,只有被激活的参数才可见,例如自动直流注入设置为“是”之后,“自动注入电流1”等参数才可见;制动直流注入“未分配”,“自动注入电流1”等参数才不可见。

全部:所有参数都可见,如即使自动直流注入设置为“否”,“自动注入电流1”等仍然可见。

类似的还有第二加减速时间等。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。