ATV630、ATV930变频器如何使用中文面板上的“LOCAL/REMOTE”键实现远程/就地切换?
ATV930系列可通过设置变频器菜单中 5.完整设置、5.4命令和给定值中的“图形终端命令”实现该功能。
ATV630系列可通过设置变频器菜单中 5.完整设置、5.5命令和给定值中的“图形终端命令”实现该功能。
图形终端命令可设置为“禁止”、“停止”或“平滑转移”,出厂设置为“禁止”。
当设置为“禁止”时,“LOCAL/REMOTE”键无效,不起作用。
当设置为“停止”时,“LOCAL/REMOTE”键生效。从远程切换为面板控制,仅复制远程的频率给定值,不复制远程的命令信号,需要按下面板上的“RUN”才能启动;从面板切换回远程控制,不复制面板频率给定值,也不复制面板的命令信号,需要远程重新给启动信号,远程给定频率。
当设置为“平滑转移”时,“LOCAL/REMOTE”键生效,但有区别:从远程切换为面板控制,给定值和命令信号均可复制;从面板切换回远程控制,不复制面板频率给定值,也不复制面板的命令信号,需要远程重新给启动信号,远程给定频率。
注意:
1,当使用LOCAL/REMOTE切换成面板控制时,变频器频率给定会强制为面板给定。此时PID、给定运算、预设速度、加减速、寸动等功能将无效。
2,当参考频率通道1设为“远程终端频率给定”,控制模式设置为“隔离通道”时,使用“LOCAL/REMOTE”键不论从远程切换为面板,还是从面板切换回远程,其频率给定值都是可以复制的。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?