我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340、ATV630、ATV930变频器诊断菜单的历史故障能否通过恢复出厂设置清除?
问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器诊断菜单的历史故障能否通过恢复出厂设置清除?

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV340变频器

解决方法:

ATV340、ATV630、ATV930变频器,诊断菜单的历史故障不能通过恢复出厂设置的方法来清除。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。