我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340、ATV630、ATV930变频器装有附加通讯卡时,为何变频器前端的状态灯标识与通讯卡安装手册上不一致?

问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在使用附加通讯卡时,变频器前端的状态灯标识与通讯卡安装手册上不一致?

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV340变频器

解决方法:

ATV930变频器自带的LED标识牌如下图左边所示。如果客户订购了通讯卡,会随通讯卡附带一张标签纸,标签纸如下图右边所示。不同型号之间部分有差异,客户可以将此标签纸粘贴至变频器原标签处。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。