我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
输出dv/dt滤波器VW3A5301-VW3A5307的热耗散功率是多少?
问题描述:
输出dv/dt滤波器VW3A5301-VW3A5307的热耗散功率是多少?

所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

输出dv/dt滤波器VW3A5301-VW3A5307的热耗散功率如下

VW3A5301: 16W
VW3A5302: 38W
VW3A5303: 49W
VW3A5304: 65W
VW3A5305: 92W
VW3A5306: 176W
VW3A5307: 287W