我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器的数字量输出和继电器输出用modbus通讯如何控制?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的数字量输出和继电器输出用modbus通讯如何控制?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器可通过写地址5212来控制继电器输出(R1、R2、R3…)和数字输出(DO1、DO2…)。但继电器或数字输出分配需要设置为“未分配”。如果继电器或者数字输出已分配,那么已被分配功能的继电器或数字输出的无法通过通讯来更改。

5212地址位功能如下图所示:

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。