我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VW3A1111能否查看DI端子分配的功能?
问题描述:
VW3A1111能否查看DI端子分配的功能?

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV340变频器

解决方法:

VW3A1111可以查看DI端子分配的功能,在显示菜单-IO映像-数字输入映像,找到相应的DI端子,按ok键,显示Dix低电平分配和高电平分配,如果设置的是高电平有效,则找到DIx高电平分配,按ok键即可显示,以查看DI1功能为例,如下图所示: