我们今天能为您提供什么帮助?

如何查看ATV630、ATV930变频器的PROFINET模块的MAC地址?

问题描述:
如何查看ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的PROFINET模块的MAC地址?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

1.PROFINET模块本体上印有MAC地址;

2.变频器安装PROFINET模块后,可以进入菜单【显示】-【通讯映射】-【PROFINET 诊断】-【MAC@】查看模块的MAC地址。