ATV930变频器制动电阻保护中的时间常数如何设置?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器制动电阻保护中的时间常数如何设置?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930变频器的制动电阻保护参数比ATV71系列多了一个参数:[ 制动电阻器 T 常数] brtC, 变频器会参考这个时间常数及制动电阻的功率、制动时间等来估算制动电阻的温升,以此来实现对制动电阻的热保护,这个值需参考制动电阻制造商提供的参数设置。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?