ATV930变频器通过自带以太网口进行主从控制时,两台变频器之间的最长距离是多少?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器通过自带以太网口进行主从控制时,两台变频器之间的最长距离是多少?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930变频器自带以太网功能相当于1个交换机,两台变频器之间的通讯电缆的最大长度和标准以太网网络通讯的标准是一样的。标准以太网网络中两台交换机之间的电缆最大长度是100米,以此类推,ATV9X0通过自带以太网口进行主从控制时,两台变频器之间的最长距离是100米。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?