我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器通过通讯读取电机转矩OTQN,电机电流LCR及电机功率OPRW的单位是什么?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器通过通讯读取电机转矩OTQN,电机电流LCR及电机功率OPRW的单位是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器通过通讯读取电机转矩OTQN,电机电流LCR及电机功率OPRW的单位和变频器功率有关。

通讯读变频器电机转矩OTQN,电机电流LCR:

小于等于15kW:电机转矩OTQN单位是0.01Nm ,电机电流LCR单位是0.01A;

18.5kW 到160kW:电机转矩OTQN单位是0.1Nm,电机电流LCR单位是0.1A;

大于160kW:电机转矩OTQN单位是1Nm,电机电流LCR单位是1A。

通讯读电机功率OPRW,除了和变频器功率有关还和参数电机标准BFR设置有关:

当电机标准BFR = 50Hz

小于等于15kW:电机功率OPRW单位0.01kW;

18.5kW 到160kW:电机功率OPRW单位0.1kW;

大于160kW:电机功率OPRW单位1kW。

当电机标准BFR = 60Hz

小于等于15kW:电机功率OPRW单位0.01HP;

18.5kW 到160kW:电机功率OPRW单位0.1HP;

大于160kW:电机功率OPRW单位1HP。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。