我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何激活ATV930变频器的ENA功能?
问题描述:
如何激活ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的ENA功能?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ENA功能适用于负载不平衡的应用。该功能将发电状态转矩限幅(TLIG)限制为0%,以避免使用制动电阻。ATV930系列有这种功能,而ATV630系列没有。
对于ATV930变频器V1.3IE05之前的版本,如果要激活ENA功能,需要做以下参数设置:
1.激活“转矩限幅”,即菜单TLA=Yes;
2.把“发电状态转矩限幅”限制为0%,即菜单TLIG=0%;
3.禁用“减速自适应”,即菜单BRA=NO。
对于ATV930变频器V1.3IE05版本或高于此版本的产品,只需把ENA功能激活,即菜单ENA=Yes,则TLIG会自动被限制为0%,不需要再做其它参数的修改。
两种版本的工作方式相同,但设置不同。如若是v1.3IE05之前的版本,建议把变频器的固件更新为最新版本。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。