我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
高级图形显示终端VW3A1111的柜门安装套件VW3A1112安装后,柜门后突出部分是多少?
问题描述:
高级图形显示终端VW3A1111的柜门安装套件VW3A1112安装后,柜门后突出部分是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

高级图形显示终端VW3A1111的柜门安装套件VW3A1112安装后,柜门后突出部分的总厚是35.75±0.18mm,具体尺寸详见下图: