ATV630、ATV930变频器端子加减速与其他给定做切换时,能否实现切换回加减速给定后,仍然是上次加减速给定的速度?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器端子加减速与其他给定做切换时,能否实现切换回加减速给定后,仍然是上次加减速给定的速度?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器端子加减速与其他给定做切换时,可以实现切换回加减速给定后,仍然是上次加减速给定的速度。该功能的实现与“给定频率保存"和"复制通道1到2"这两个参数设置有关。
举例设置如下:将参考频率通道1设置为AI1,频率切换分配设置为DI3,参考频率通道2设置为DI的参考频率,加速分配为DI4,减速分配为DI5。具体动作如下表:
| 复制通道1到2设置为否 | 复制通道1到2设置为是 | |
| 给定频率保存设置 | 不保存:DI3与24V接通,以加减速给定频率;DI3与24V不接通,以AI1给定频率;DI3与24V再次接通,以加减速给定频率。此时断电或启动命令断开再接通,加减速都不会保存。 | DI3与24V接通:通过加减速给定频率;DI3与24V不接通时,以AI1给定频率;当DI3与24V再次接通时,给定频率会复制当前AI1的给定频率,DI4或DI5接通时继续按加减速给定。 |
| 保存至RAM:动作条件与不保存一致。此时启动命令断开再接通,加减速保存,断电再上电,加减速不会保存。 | ||
| 保存至EEPPROM: 动作条件与不保存一致。此时断电或启动命令断开再接通,加减速都会保存。 | ||
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?