我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340能否通过PROFINET通讯卡连接SOMOVE和变频器?
所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340加装PROFEINET通讯卡后可以,可以直接通过SOMOVE连接变频器,设置方法和MODBUS TCP连接方法类似。

选中“Modbus TCP”,然后点击配置按钮

设置变频器IP地址,然后将电脑的IP地址设置为同一网段。

设置完成点扫描网络即可。