我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Building 基础图形1_图形编辑器概览。

问题描述:
EcoStruxure Building 基础图形1_图形编辑器概览。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍在EBO中制作基础图形。

第一部分,在EBO中打开图形有两种方式,第一种在安装目录中打开图形编辑器,打开一张新的空白图形,第二种直接双击编辑好的图形文件打开图形。

第二部分,在EBO中创建图形文件,可以新建也可以拖拽已有图形文件到EBO中,并查看并且编辑保存。

第三部分,图形编辑器界面及工具使用概览,图形编辑器第一栏为常用工具栏,第二栏为画图工具栏,选中画图工具,把光标挪到想要画图的地方,点击鼠标,移动,再点击,这样一个图形就画好了,做好的图形可以调整它的属性。