我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EcoStruxure Building 基础图形2_组件库和动态库。
问题描述:
EcoStruxure Building 基础图形2_组件库和动态库。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍EBO图形基础中的组件库和动态库。首先打开图形软件,软件左侧有两个默认重叠在一起的窗口,Components是组件库,Snippets是动态库,组件库里有一些软件自带的,可以自己手动添加其他组件库,选中组件,拖拽到画面中间就可以使用了。

动态库中系统已经提供了基本的动态,动态库同样可以自己手动添加。可以将自定义的动态图形保存到组件库中,下次就可以直接使用了。不需要的组件可以选中后直接右键删除。