我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Building 基础图形4_用已有的动态库制作动态效果?

问题描述:
EcoStruxure Building 基础图形4_用已有的动态库制作动态效果。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍EBO图形基础中用已有的动态库制作动态效果。打开需要编辑的图形,对冷机的状态及报警绑定相应的动态。拖拽动态值及单位,修改绑定名称。

对于箭头的移动,可以用flowX和flowY实现,并修改其速度和移动距离。多个动态可以累加在一个组件上实现组合的效果。链接可以实现页面之间的切换,或文件调用。