Video:EcoStruxure Building 基础图形5_自定义动态?
问题描述:
EcoStruxure Building 基础图形5_自定义动态。所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统解决方法:
本视频介绍EBO图形基础中制作简单的自定义动态。打开一个空白的图形,画一个矩形,为它做填充色的改变,值为0和为1显示不同的颜色,选中矩形,在对象窗口里右键,新建,绑定,填写绑定名称,定义属性值,选择填充色,再次选择新建,绑定,建立两个转换值,分别定义两个转换值的显示颜色,实现0和1的变化填充色变化。
做好的动态可以拖拽到动态库中随时使用。同样方法可以做矩形的可见和隐藏。
变化范围对应的是模拟量的值,在矩形上右键,新建,绑定,属性选择填充色,再次新建一个转换范围,填写最小值和最大值,分别选择颜色。
是否有帮助?