M241如何通过SD卡更新固件?
第一步:从Schneider Electric 英文官方网站获取最新固件
1. 打开Schneider Electric 英文全球官方网站:
https://www.se.com/ww/en/
2. 在搜索框输入”M241”,然后点击M241图标:

3. 点击”Documents & Downloads”选项

4. 点击 "See more document"

5. 点击 "View more"

6.点击 "Software/Firmware"

7.点击下载按钮:

第二步:打开下载的文件
1.打开下载的zip文件
打开 "Image_SD_Card_M241_V4.0.6.38.7z" 文件(必须安装7zip) :

2.打开 "Image_SD_Card_M241_V4.0.6.38" 文件夹

3.您可以看到M241的固件:

第三步:将M241固件穿输入SD卡
1. 将SD卡插入电脑(SD卡容量不能超过16G)
2. 在 "我的电脑" 里右键点击此SD卡,然后选择格式化

3.将SD卡格式化为“FAT32”模式

4.将 ”Image_SD_Card_M241_V4.0.6.38” 文件夹里的所有内容拖动至SD卡

5.SD卡已准备好,您可以将SD卡拔出电脑

第四步:使用SD卡更新固件
1. 关闭M241的电源
2. 将SD卡插入M241的SD卡槽

3. 打开M241的电源
4. 等待M241固件更新结束: (从V4.0.5.11 to V4.0.6.38 需要大致两分钟)

5. 将SD卡从控制器拔除: M241 会自动重启(此过程将持续30秒)
6. 检查控制器的led灯状态, 固件升级就此结束

第五步:检查固件版本(可选步骤, 需要会使用SoMachine软件)
1. 使用USB线连接电脑和M241控制器
2. 打开SoMachine, 创建新项目,然后双击打开 "MyController"
3. 检查M241控制器 "FW_Version"

固件更新结束后,控制器将被清空。
SoMachine 应用必须被重新传输到控制器中. 请参考SoMachine 在线帮助以获取更多信息。如有需要,请联系技术支持部门。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。