我们今天能为您提供什么帮助?

RXZE2M114与RXZE2M114M的异同点有哪些?

问题描述:
RXZE2M114与RXZE2M114M的异同点有哪些?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

RXZE2M114与RXZE2M114M的异同点如下:

相同点:(1)都可以用于RXM2****和RXM4****的继电器;

(2)触点端子排列都是混合式排布;

(3)都可以加保护模块;

(4)触点热电流都是10A;

(5)都可以加金属保护夹子RXZ400和塑料保护夹子RXZR335;

不同点:(1)连接方式不一样,RXZE2M114是螺钉连接,RXZE2M114M是压线框连接;

(2)RXZE2M114不能加标签RXZL420,RXZE2M114M可以。