我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RXM2*可以用RXZE2S111M和RXZE2S114M吗?
所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RXM2*可插接到RXZ E2S111M上但继电器上触点标号和底座上触点标号对应不上,触点上41,42,44分别对应底座上的31,32,34

RXZE2S114M也有类似的问题。不推荐这样使用,因为这样会导致接线错误。RXM2*正确底座型号RXZE2M114RXZE2M114MRXZE2S108M