使用电池控制模块ABL8BBU24*00给备用电池ABL8BPK24A**充电,充电电流是多少?
问题描述:
使用电池控制模块ABL8BBU24*00给备用电池ABL8BPK24A**充电,充电电流是多少?所属产品线:
Phaseo ABL8解决方法:
充电电流是电池额定容量的1/10
ABL8BPK24A03电池容量为3.2Ah,充电电流为0.32A
ABL8BPK24A07电池容量为7Ah,充电电流为0.7A
ABL8BPK24A12电池容量为12Ah,充电电流为1.2A
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。