我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用电池控制模块ABL8BBU24*00给备用电池ABL8BPK24A**充电,充电时间需要多长?(例如:ABL8BBU24200+ABL8BPK24A07)
问题描述:
使用电池控制模块ABL8BBU24*00给备用电池ABL8BPK24A**充电,充电时间需要多长?(例如:ABL8BBU24200+ABL8BPK24A07)

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

给一个完全放电的备用电池充电需要12个小时;如果电池剩余电量为50%,充电时间约为50%,大约6个小时。