我们今天能为您提供什么帮助?

GV3高海拔降容系数?

问题描述:
GV3高海拔降容系数?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

GV3断路器在海拔超过3000m时需要降容使用,海拔3000m以上降容系数参照下表:

海拔 3000 3500 4000 4500 5000
Ue 1 0.9 0.8 0.7 0.6
Ie 1 0.92 0.9 0.88 0.86

Ue为额定工作电压,Ie为额定工作电流。