我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LA9D09980和LA4FRCP有什么区别,应该如何选型?
所属产品线:
进口TeSys F接触器

解决方法:

LA9D09980LA4FRCP都是RC阻容模块。LA9D09980只能用于AC220V电压。LA4FRCP的电源电压为AC127-240V

选型方面,LA9D09980它是一个很老的型号,不推荐客户使用。如果客户接触器是LC1F系列,建议客户选LA4FRCP;接触器是LC1D205以上,建议客户选LA4FRCP+LA9D09981