我们今天能为您提供什么帮助?

对于XBTGK等带鼠标的触摸屏是否可以隐藏鼠标光标?

所属产品线:
Magelis XBT GK

解决方法:

在导航窗口里target选择右键,点击属性,硬件一栏中可看到有windows控制,包含禁用键控制及禁用鼠标光标,默认为不可选,也就意味着可以使用快捷键如 [Alt]+[Tab]切换任务,鼠标光标不可隐藏。只有将硬件屏幕更改为IPC产品,该windows控制项目才可以选择,才可以隐藏鼠标光标。