我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIGXO3501触摸屏因为没有电池和U盘插口,那么数据记录怎样保存?
问题描述:
HMIGXO3501触摸屏因为没有电池和U盘插口,那么数据记录怎样保存?

所属产品线:
Magelis GXO

解决方法:

HMIGXO3501属于经济款的触摸屏,没有U盘插口,就说明不能使用外部设备将数据保存下来;没有电池那么SRAM中的数据记录掉电1小时之内可以保存,也就是一个小时一记录,在关闭屏的时候可以做一个退出按钮,操作里面选择退出RUNTIME,这样可以在关机之前强制保存一次数据。但是时钟不能掉电保持,需要手动设置或者从PLC处同步时钟。
其他型号的数据存储和正常的GT相同,SRAM 300条掉电保持,DRAM 1000条掉电不保持。