XBTN400联机有哪些注意事项?
XBTN400联机有两个下载电缆可以使用
1,如果使用XBTZ945电缆,
a,XBTZ945一端为RJ45连接文本屏幕,另一端由两个接头组成,一个为SUB-D 9针头,用于数据通讯,另一个为PS2接头(或USB),用于提供文本屏电源。工作时两个端口都必须连接到PC机,才可保持设备正常工作。
b,安装driver manager和Uni-Telway驱动
c,在Uni-Telway中选择com口,如果你的SUB-D9针头联电脑是com1口就选择com1,在line parameter中设置波特率和奇偶校验;我的电脑--硬件中选择com1属性的波特率和奇偶校验,这两个地方的波特率和奇偶校验需要一致
d,在driver manager中有一个x-way测试,点击connect,然后在点击start,右上角的数值在不断增加,那就说明电缆通信正常了,可以下载程序了
2,如果使用TSXCUSB485+XBTZ925(A)下载电缆
a,安装driver manager和Uni-Telway驱动,还有485转换器驱动
b,然后在Uni-Telway中选择带有tsxcusb485字样的com口
c,485转换器的拨码开关0或者2
d,由于XBTZ925(A)的两个接头都是RJ45的,所以需要注意925电缆的1,2接屏还是接485转换器,此处注意查看XBTZ925电缆的说明,在下面的附件中
XBTN410联机也有两个不同的电缆
1,如果使用XBTZ915电缆下载
a,安装driver manager和Uni-Telway驱动
b,在Uni-Telway中选择com口,如果你电脑是com1口就选择com1,在line parameter中设置波特率和奇偶校验;我的电脑--硬件中选择com1属性的波特率和奇偶校验,这两个地方的波特率和奇偶校验需要一致
c,在driver manager中有一个x-way测试,点击connect,然后在点击start,右上角的数值在不断增加,那就说明电缆通信正常了,可以下载程序了
2,如果使用TSXCUSB485+XBTZ925(B)下载电缆
a,安装driver manager和Uni-Telway驱动,还有485转换器驱动
b,然后在Uni-Telway中选择带有tsxcusb485字样的com口
c,485转换器的拨码开关0或者2
Vijeo Designer Lite 到1.3版本已经不做更新,如果软件安装在win7 32位系统中,请安装 V1.3 sp1补丁包,否则无法联机,Win7 64位及以上系统不支持Vijeo Designer Lite软件。
是否有帮助?