施耐德触摸屏HMI如何控制与PLC等外设的通讯扫描周期?
所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
触摸屏通讯PLC的扫描周期是可以人为控制长短的,在Vijeo Designer V6.2软件中,I/O管理器新建驱动下的设备属性栏“扫描速率”下拉菜单中修改,有“快”、“中”、“慢”、“自定义”四个选项,选自定义的时候可以人为设定精确的扫描周期,时间范围是2 秒到 59 分和 59 秒。
另外,可以在设备下点击右键选新建扫描组,每个组分配不同的扫描周期,这样可以对同一个外围设备里面(PLC等)的不同变量(寄存器)实行不同周期的分组扫描,这个设置对需要优先通讯外设的某个或某几个变量十分有用!
是否有帮助?