我们今天能为您提供什么帮助?

在触摸屏软件中安全性设置中对于用户名及口令有何要求?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

用户名及密码可以在VIJEO-DESIGNER软件的安全性窗口中定义,或者将usermanager添加到画面中,在运行画面中管理用户名及密码,其中用户名和口令可以使用A-Z,a-z,0-9及字符“_”,其他的字符都不被接受,至少1个字符,最多32个字符,用户名和口令区分大小写,不能重复输入相同的用户名,不能设置空的口令。