我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320系列变频器是否可以水平安装?

问题描述:
ATV320系列变频器是否可以水平安装?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

除了变频器之间并排安装外,ATV320…B书本型变频器功率不大于4KW的型号,都可以水平安装,且不需要降容,但要满足两个条件:
1.变频器上部要带有进气口;
2.变频器周围的安装间隙与垂直安装时的要求相同。
ATV320…B书本型变频器功率大于4KW的型号和ATV320…C紧凑型变频器所有型号,就不能水平安装了,具体可参照ATV320系列变频器安装手册,如下图所示,

图中的“安装框架尺寸1B和2B”是指“ATV320…B书本型变频器功率不大于4KW型号的尺寸”。