我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320断电后再上电为什么自整定状态tUS会由dOnE变为tAb?
问题描述:
ATV320断电后再上电为什么自整定状态tUS会由dOnE变为tAb?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器自整定完成后,在断电再上电后自整定状态tUS会变为电阻未整定tAb,这是正常现象。虽然自整定状态tUS变为电阻未整定tAb,但是之前自整定测量的相关参数并没有丢失,自整定完成之后,自整定测量的相关参数就保存不变了,直到下次重新执行自整定操作或者人为手动修改相关参数后,才会更新之前自整定测量的相关参数。

可以通过STUN【参数整定选择】参看ATV320是否做过自整定:

【参数整定选择】STUN有以下三种状态:

1.TAB 出厂设置 表示没有做过自整定;

2.NEAS 测量 表示成功做过自整定;

3.CUS 客户设置 表示成功做过自整定,并且手动修改了自整定结果(例如修改了定子电阻,漏电感等)。