我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德变频器在驱动高速电机时容易报过流如何处理?

问题描述:
施耐德变频器在驱动高速电机时容易报过流如何处理?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

施耐德变频器在驱动高速电机时,电机参数需按电机铭牌准确设置准确,电机控制类型使用压频比控制,如果容易报过流故障,可以降低U0(部分变频器参数为IR定子压降补偿)和滑差补偿,延长ACC(加速时间),以上参数需结合现场工艺调试。