我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器加减速功能updt和updh分别如何设置?有什么区别?

问题描述:
ATV312变频器加减速功能updt和updh分别如何设置?有什么区别?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

1、设置方法

ATV312加减速设置前提是进入CTL命令菜单,把LAC访问等级设置为L2或L3。RFC给定2切换设置为FR2。

updt设置方法:进入CTL命令菜单,把FR2给定2通道设置为updt。

updh设置方法:进入CTL命令菜单,把FR2给定2通道设置为updh。

2、两种功能的区别

1)参数设置区别

Updt是通过LI端子进行加减速给定。FR2设置为updt后,还需要进入FUN功能菜单,进入UPD加减速菜单,设置USP加速分配,DSP减速分配,STR保存给定参数。

Updh是通过ATV312键盘上的导航旋钮进行加减速给定。FR2设置为updh后,进入UPD加减速菜单,仅有STR保存给定参数这一个设置参数。

2)功能上区别

Updt模式下,加速频率或者减速频率无法精确调节。启动变频器后,接通加速信号,变频器速度会一直上升。接通减速信号,变频器速度会一直下降。无法很精确的设置一个频率值。

Updh模式下,需要进入SUP显示菜单,进入RFR输出频率参数,用导航旋钮进行调节。此时频率可以通过旋钮设置为一个很精确的值,可以精确到小数点后一位。例如:启动变频器后,我们可以用旋钮设定频率20.5HZ,变频器就会加速到20.5HZ运行。用旋钮设定频率10.5HZ,变频器就会减速到10.5HZ运行。