ATV312采用二线控制,预设速度能够正常运行。为什么采用三线控制,预设速度就不能正常运行了?
问题描述:
ATV312采用二线控制,预设速度能够正常运行。为什么采用三线控制,预设速度就不能正常运行了?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
是因为把TCC(2/3线控制)改为3线制,预设速度2和预设速度4会默认为NO,RRS反转为LI3,JOG寸动为LI4。此时若把预设速度2和预设速度4设置为LI3和LI4就会出现不能正常运行的问题。
解决方法:把RRS反转设置为NO,JOG寸动设置为NO,重新设置预设速度即可。或者只用LI5和LI6端子来设置预设速度。
是否有帮助?