我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器安全功能配置为STO+LI3时,输入状态对应的变频器状态是怎样的?

问题描述:
ATV320变频器安全功能配置为STO+LI3时,输入状态对应的变频器状态是怎样的?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

当LI3和STO配置为安全功能时,STO和LI3不同状态下,变频器状态如下:

STO=0andLI3=0-->变频器显示STO

STO=0andLI3=1-->变频器显示故障SAFF(电机处于安全转矩撤除状态)

STO=1andLI3=0-->变频器显示故障SAFF (电机处于安全转矩撤除状态)

STO=1andLI3=1-->变频器显示rdy