ATV320变频器可以增加EtherCAT通讯中控制字PDO的最大数量限制吗?
问题描述:
ATV320变频器可以增加EtherCAT通讯中控制字PDO的最大数量限制吗?需要输入字比6个字更多的数据怎么办。所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器不可以改变控制字PDO的数量限制。EtherCAT通讯中,控制字PDO跟装置中的参数(OCA1 到 OCA6和 OMA1 到 OMA6)相关联。这些参数已经固化在装置的固件中了。所以,可以去定义较少的参数,但不可能去增加控制字的数量,没有参数可以设置。
如果需要获得更多的参数,必须使用SDO参数去补充PDO控制字。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。