我们今天能为您提供什么帮助?

触摸屏的全局报警条和局部报警条如何创建?

问题描述:
触摸屏的全局报警条和局部报警条如何创建?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

设置全局报警条的步骤

1.创建一个报警组

2.创建变量并且设置报警信息,给它分配【报警组】并定义其它一些报警参数。

3.在【目标】的属性栏中,设置【报警条】属性为【启用】。

创建局部报警条的步骤

1. 创建一个报警组。

2. 创建变量并且设置报警信息,给它分配报警组并定义其它一些报警参数。

3. 打开您想显示报警条的画面。

4. 需要单行局部报警条,从工具箱中将报警条拖放至画面中即可。需要双行局部报警条,请点击报警汇总表的按键,从下拉列表中,选择报警条,然后绘制在画面中。设置报警条属性。