我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Desgner脚本变量声明是Bool型的,用getIntValue()函数对它进行赋值时会报错“类型不匹配”,如何解决?

问题描述:
Vijeo Desgner脚本变量声明是Bool型的,用getIntValue()函数对它进行赋值时会报错“类型不匹配”,如何解决?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

虽然getIntValue()函数可以对Int变量、及Bool变量取值,但是若要再赋给bool型的脚本变量,就会认为类型不匹配。

解决办法:声明bool型的脚本变量时,就不要声明成Bool型,而是声明成Int型;而getIntValue()函数依旧取

Vijeo Designer中的Bool变量的值,再把它赋给Int型脚本变量,相当于在脚本中把Int型当成Bool型脚本变量来用,只用0和1两位。例如:int a=BOOL01.getIntValue();

同理,需要将脚本数据写到外部变量时,可以把脚本内部int变量通过write函数写给外部的Bool变量。例如:BOOL02.write(a);

本例中,BOOL01和BOOL02都是Vijeo Designer中的Bool型变量。