Vijeo Designer软件中如何控制屏幕的点亮以及时间?
所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
可以使用内部变量BackLight.Control,将其关联到PLC的变量,当该变量被赋予-1的时候,背景灯打开;当该变量被赋予-2的时候,背景灯关闭,当点击画面时,背景灯打开,并且一直处于打开状态;当该变量被赋予一个大于0的时候,该数值相当于背景灯的点亮时间,但仅限于输入1、2、5、10、15与30,如果输入其它数值,则输入的值将被修正为与其最近的有效值。
是否有帮助?


可以使用内部变量BackLight.Control,将其关联到PLC的变量,当该变量被赋予-1的时候,背景灯打开;当该变量被赋予-2的时候,背景灯关闭,当点击画面时,背景灯打开,并且一直处于打开状态;当该变量被赋予一个大于0的时候,该数值相当于背景灯的点亮时间,但仅限于输入1、2、5、10、15与30,如果输入其它数值,则输入的值将被修正为与其最近的有效值。
是否有帮助?