西门子S7-200 Smart系列能否和HMIGXU触摸屏进行通讯?
所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU解决方法:
Vijeo Designer Basic 1.1.0.3513版本已经更新自带smart 200的驱动
对于上述版本之前的Vijeo Designer Basic还没有更新smart200驱动,可以在Ethernet协议中 的s7-1200 cpu 的驱动来通讯,如下图:

建立变量如下
注意:用此驱动smart里的V区(v\vw\vd)是不能对应的,只能转到M区里再使用
是否有帮助?