所属产品线:
Vijeo Designer Basic解决方法:
Vijeo Designer Basic 1.1 中可以配置AB公司的PLC驱动,但是帮助文档中没有指定AB 1766系列PLC具体用哪种驱动,经过客户实测,采用232串口通讯接口,I/O管理器中配置Allen-Bradley DF1-Full Duplex DF1MicroLogix01能够正常与AB1766系列PLC通讯,相应的需要选择HMIGXU3512或者HMIGXU5512触摸屏。
是否有帮助?
我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Vijeo Designer Basic 1.1 中可以配置AB公司的PLC驱动,但是帮助文档中没有指定AB 1766系列PLC具体用哪种驱动,经过客户实测,采用232串口通讯接口,I/O管理器中配置Allen-Bradley DF1-Full Duplex DF1MicroLogix01能够正常与AB1766系列PLC通讯,相应的需要选择HMIGXU3512或者HMIGXU5512触摸屏。
是否有帮助?