我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer Runtime Manager 转换数据记录成EXCEL表后如何多列显示?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

触摸屏做了数据记录功能后是将数据打包成.DAT格式存储到U盘或者SD卡中,然后利用Vijeo Designer Runtime Manager 转换数据记录成.CSV格式,再用EXCEL软件打开。打开转换后的表格可以看到所有的数据记录都是挤在同一列单元格里,看起来不明晰,也不方便单独对数值部分做数据分析,利用EXCEL表的多列显示可以解决这个问题,详细步骤及效果如下图: