所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
因为TIME类型的变量是由一个无符号双整形变量(UDINT)来表示,所以可在VJD建立一个UDINT类型变量,而在UNITY建立一个TIME类型变量进行通讯即可。但是注意传输的变量时基是ms级的,如果想改变时基,可以用UNITY里自带的功能块MULTIME即可。另外注意对于M340和Premium,要在通讯配置中双字字顺序中选择"低字优先",而Quantum选择"高字优先"。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
因为TIME类型的变量是由一个无符号双整形变量(UDINT)来表示,所以可在VJD建立一个UDINT类型变量,而在UNITY建立一个TIME类型变量进行通讯即可。但是注意传输的变量时基是ms级的,如果想改变时基,可以用UNITY里自带的功能块MULTIME即可。另外注意对于M340和Premium,要在通讯配置中双字字顺序中选择"低字优先",而Quantum选择"高字优先"。
是否有帮助?